CADSOFT

Por qué elegirnos

  • Más de 480.000 productos en existencia
  • Disponibilidad de entrega al siguiente día
  • No hay orden mínima
  • Soporte técnico gratuito
  • Productos nuevos más recientes añadidos a diario
  • Herramientas de compra rápida
  • Devoluciones sin molestias
  • Comunidad de ingeniería en línea
Más información

Cadsoft
Cadsoft

Acerca de CADSOFT


CadSoft Computer Inc ha estado desarrollando y comercializando el paquete de software EAGLE durante más de 20 años.

Con sede matriz en Alemania, CadSoft tiene una amplia base de usuarios que van desde personas corrientes a compañías multinacionales como 3M, AT&T, BMW, Daimler Chrysler, Hewlett Packard e IBM, para nombrar solo algunas.

EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) es una herramienta de diseño de placas computacionales potente, fácil de usar y de bajo costo que posee funciones avanzadas como la anotación hacia atrás y adelante en línea, función DESHACER/REHACER para CUALQUIER comando de edición, archivos de secuencia de comandos para ejecutar comandos por lotes, vertido de cobre y un enrutador Follow-me interactivo.

EAGLE ha sido el software más vendido de su tipo en Europa desde principios de los noventa. Elegido como "producto del año" cinco veces en una revista de electrónica alemana líder, EAGLE también ha obtenido mucho éxito en los Estados Unidos.

EAGLE está disponible en versiones Light, Standard y Professional para las plataformas Windows®, Linux® y Mac®. Además, ahora está disponible en licencias de 1 año: software PCB potente, fácil de usar y a un precio accesible.

Ir al sitio Web de Cadsoft.

El nuevo EAGLE V6 ha llegado ...y está basado en XML.

Potente, pero accesible, EAGLE V6 para diseño y fabricación de PCB incluye una nueva estructura de base de datos XML, para que pueda importar o exportar archivos de datos desde y hacia otros programas CAD.

Tres módulos están integrados en una sola interfaz

01. Editor esquemático

Permite trabajar con la estructura de disposición y el diagrama de circuitos

Nuevo estructura jerárquica para combinar esquemas con mayor eficiencia

02. Editor de disposición

Permite el diseño manual de la placa de circuitos completa. "Revisión de la regla de diseño" permite garantizar que todas las conexiones se hagan correctamente

Nuevo impedancia/enrutamiento de par diferencial que cubra disposiciones de alta velocidad

03. Enrutador automático

Automatiza el trabajo de rutina con reglas de diseño y parámetros de estrategia establecidos por el usuario

Nuevo función deshacer/rehacer

El software de mayores ventas, ganador de premios, con funcionalidad y soporte de alta calidad a una fracción del precio de la mayoría de los programas PCB

  • Compatible con Windows®, Linux® y Mac®
  • Sencilla interfaz del usuario
  • Capacidad simplificada para cargar su BOM, ver precios, disponibilidad y añadir al carro de compras de Newark sin salir del ambiente de diseño
  • Soporte técnico gratuito en element14.com/eaglediscussion o llamando sin costo al 877 736 4835
  • Rentable de manera única
  • Acceda a fabricantes de PCB de alta calidad con rápidas cotizaciones
  • Acceda a programas ULP que añaden funcionalidad

Lista de productos


Herramientas y Suministros para Producción

Software de Ingeniería

Mostrar todos los productos 2

Comunidad


¿Quiere ver más información de otros clientes sobre este producto?

  Lea debates, blogs y documentos de los miembros de nuestra comunidad.

Filtros:

Pregunte a uno de nuestros expertos o empiece un debate y reciba respuestas de los expertos de nuestros fabricantes y de otros ingenieros de la comunidad.

Testimonials

"We are delighted with the software, since it offers all the functions which we need for the development. EAGLE is very well-known and most of the new colleagues with an educational background in PCB design are very familiar with it. Obviously this helps us save tremendously on training time."
"For the planning of all PCBs, we use EAGLE as an easy-to-learn design tool. The flat learning curve facilitates the uptake of the program, meaning all new team members can quickly achieve good results."
"We use EAGLE for a wide range of PCBs, e.g. the Battery Management System for the battery monitoring, motor control cards with CAN bus, fan controllers, an ABS control and even a brake light are already equipped on the PCB."
"EAGLE has an intuitive user interface, which has made things much easier for me, despite being a beginner. I also think it is very clearly arranged and the forward-reverse annotation facilitates the layout, because it allows ideas which have already been incorporated into the circuit diagram to be directly transferred to the actual layout. The function to create new components also works flawlessly, while the standard packages made available all help make things even easier."
"Each module you can imagine, starting with a simple power adaptor via the motor control module up to the battery management system developed in-house, is developed by us using EAGLE. In this case, EAGLE is a one-stop solution. Firstly, it can be used to create circuit plans and layouts, ranging from simple to complex. EAGLE makes it child's play to optimize the size of the board or the general arrangement of components. Since elements such as the required training period and efficiency (one program for all) are our top priority, and the set-up has allowed all students, even those without any previous knowledge, to get to grips with the operation in just a few hours, the EAGLE software package from CadSoft has become a standard tool, which we cannot do without."
"We at the eCARus team prize EAGLE for the way it allows students a swift and hassle-free helping hand into the world of switching and PCB design."
"The simplicity of EAGLE combined with "just enough" sophistication, not to mention reasonable pricing, is what attracted me to move away from (a more expensive software) over to EAGLE recently."
"EAGLE is an amazing program that when learned, virtually has no limit!"
"Great Tech Support! Runs on multi-platform and a great user community."
"Love the product for its versatile user interface and the intuitive linkage between graphic use and command line commands."
"Before trying EAGLE, we had been using more sophisticated software (Cadence). EAGLE PCB software serves our needs perfectly and has all the functions we need for designing high quality boards at a value price."
"What I like most about EAGLE is the flexibility it offers. With EAGLE ULPs there is no limit to what I can create designing PCB boards!"
"I have used EAGLE for a long time and would never change. I know EAGLE works and I can trust this program."
"I work in an R&D Department and EAGLE helps me do high quality, efficient designs with fast time-to-market!"
"Teaching System Design became an easy job with EAGLE. It is easy to learn and enables professional PCB design. Students like to work with EAGLE and since this program is standard internationally it gives them an extra qualification after they graduate."
"With DesignLink I do not have to leave my development environment to get a direct overview of product availability and pricing. This saves time and makes my boss happy!"
"I design my boards using EAGLE, buy the components via the integrated DesignLink and get them produced with the offered PCB Fabrication Service. This is just great!"
"What I love about EAGLE is the support. Whenever I have a question I post it in the forum or ask the EAGLE expert by email or phone and I pay nothing for that support since it is for free!"
Storefronts:MANUFACTURER_NAME